This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584 -开关频率为384kHz 至2MHz 时的音频损耗

Guru**** 2561650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416264/tas6584-q1-tas6584---audio-loss-while-switching-frequency-from-384khz-to-2mhz

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

您好!

当我们尝试将开关频率从384kHz 更改为2MHz 时、会出现音频丢失。 您能否检查以下 TAS6584放大器配置并建议我们是否要进行任何更改?

CURRENT_SENSE - 0x0F

ASI_CTRL0 - 0x00

ASI_CTRL1 - 0x14

ASI_CTRL3 - 0x0F

ASI_CTRL5 - 0x0F

ASI_CTRL8 - 0x01

ASI_CTRL9 - 0x00

ASI_CTRL12 - 0x00

ASI_CTRL13 - 0x81

ASI_CTRL14 - 0x01

ASI_CTRL15 - 0x00

ASI_CTRL17 - 0x03

DIG_VOL_CH1 - 0x30

DIG_VOL_CH2 - 0x30

DIG_VOL_CH3 - 0x30

DIG_VOL_CH4 - 0x30

DSP_CTRL2 - 0x00

aga1 - 0x00

AGAIN2 - 0x00

AGAIN3 - 0x00

AGAIN4 - 0x00

DC LDG Ctrl 1 - 0x01

ANA_CTRL2 - 0x03

STATE_CTRL0 - 0x44

STATE_CTRL1 - 0x44


情形1:
当放大器的输入电压为24V 且电流为4A 时、仅在第1通道上存在音频

故障寄存器的状态:

OTSD CS Fault Status 寄存器- 0x40
OTW TGFB Warn Status 寄存器- 0x07
OTSD CS Fault Mem 寄存器   - 0x0d
OT_CONFIG3寄存器          - 0x11
OT_CONFIG4寄存器     - 0x11

 

情形2:
当放大器的输入电压为12V、电流为4A 时、所有通道都存在音频

故障寄存器的状态:

 OTSD CS Fault Status 寄存器- 0x00
OTW TGFB Warn Status 寄存器- 0x05
OTSD CS Fault Mem 寄存器   - 0x00
OT_CONFIG3寄存器          - 0x11
OT_CONFIG4寄存器     - 0x11


此致、
Ranitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ranitha

      2.1MHz 产生的热量比384KHz 高得多、寄存器确实会显示3个通道的 OTSD、与您的测试结果相符。 PVDD 电压越高、功率损耗就越大、产生的热量越多。 如果必须使用2.1MHz、则需要使用更大的散热器。