This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:频率响应

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1415470/tpa3255-frequency-response

器件型号:TPA3255

工具与软件:

您好!

我有一位客户在立体声 BTL 应用中使用 TPA3255、但他们发现20Hz 和20kHz (约3.5dB)时滚降显著。 对于 BTL 应用、该器件的预期频率响应是多少? 具体而言、他们对频率响应(BW)图(RMS 电平与频率)感兴趣。  

如果您能在这里分享一个图、我将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abigail

    这似乎不是很正确。

    因为 FR 也受直流阻断滤波器和 LC 滤波器的影响。

    客户能否分享输入电容和 LC 滤波器值?

    客户可以使用我们的 EVM 执行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经与客户沟通了设计值、我们会马上与您联系