This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:旁路电容的阐述

Guru**** 2560850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1415320/pcm1681-q1-bypass-cap-clarification

器件型号:PCM1681-Q1

工具与软件:

您好!

我的一位客户使用以下器件、他们对数据表中规格的电容器类型有疑问。  数据表要求使用两个10 μ F 电容器电容器、它们应该是钽或铝电解电容器、您能否澄清它们为何不能使用高容值陶瓷(X7R 或 X5R)? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abigail、您好、我能想到数据表建议使用钛金或铝的几个可能原因。  

    通常、  钽电容器的电容随温度呈线性变化、而陶瓷电容器在温度范围内具有非线性行为。  与钛电容不同的是、  陶瓷电容 会   随着其老化而降级。 对于较小的电容器、我们使用陶瓷电容器。  

    https://passive-components.eu/the-basics-benefits-of-tantalum-ceramic-capacitors/

    话虽如此、数据表只是给出了建议、如果有需要、或许可以使用陶瓷电容器。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、谢谢您-陪伴客户!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常乐意。

    此致、

    Arash