This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频放大器电感器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414591/audio-amplifier-inductor

器件型号:TPA3116D2-Q1

工具与软件:

IAM 设计了一个音频放大器使用 IC "TPQ3116D2-Q1" iAM 提供音频信号,通过连接音频到扬声器,但引脚故障  是阻断电压,后来我们把电感器"BLM31KN121BH1L"改为74477110 ,这是10uH , 5A ,  那么音频放大器工作 正常,问题 是   电感    器的尺寸,我们已经设计了以前的电感器    是"1206 " ,现在电感器尺寸是"1260 "  ,就像我们组装的5块 PCB     ,所以       请帮忙解决这个问题,1206英尺建议任何电感器将提供,参考音频放大器评估板相同的电路,我们使用,请 尽快回复  

谢谢你  

Jeeva   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeeva

     如我所检查、 BLM31KN121BH1L 是铁氧体磁珠、而不是电感器。 如果您喜欢使用这个、需要注意输出电容器、应该使用1nF。 否则可能会在启动时触发 OC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hii 感谢您的响应、我将向您分享我们的原理图并根据所需值建议我们在何处更改电容器和电感。 如果您可以、我会很快向您分享该电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 ,我没有得到回复先生,它太紧急, 请 快速回复先生  

    谢谢你

    Jeeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeva

     首先移除 C82和 C90。  

     如果要使用  BLM31KN121BH1L、请将 C80和 C88更改为1nF。

     如果您要使用 74477110、无需更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不工作 SIR ,输出电压在输出连接器侧得到0电压,一些其他建议,响应快 SIR  

    谢谢你  

    Jeeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海 SIR ,在 输出端做了完全 零电压 SIR 后 ,使用相同的电感器 我们可以实现 SIR ,在音频放大器评估板在输出端12V  我们得到 SIR ,相同的电路 ,但只有电感器在我们的 PCB 卡是不同的,您能帮助我们克服这个问题吗  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好先生 ,没有从你的一方答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeva

     您电路板上的 R71和 R78是 NC 还是3.3 Ω? 移除这两个电阻器、并确保输出侧没有其他情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    无 SIR 在移除 电阻后,我们也没有得到 例外 输出 SIR,在 扬声器侧连接器 没有得到电压,如果我们发送的音频信号也没有得到,请帮助我们解决这个问题。 在过去 一个月里,我们试图解决先生,先生,尽快答复

    谢谢!

    Jeeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、 没有答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jeev

     如果您确定上一步的所有内容都已检查、那么 该器件可能不适合将 铁氧体磁珠与扬声器一起使用。 本器件的数据表也未提及  使用可支持铁氧体磁珠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好先生,然后 建议 一些其他的电感器 ,将适合克服这个问题,但 在印刷电路板 的脚印 电感器 将是1206 ,请先生  

    谢谢你  

    Jeeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeva

     我认为1206电感器不能支持您产品的电流能力。 无论如何、我们不是电感器专家。

     请查找电感器供应商、告诉他们您需要一个10uH 电感器、并告诉他们您产品的最大输出电流。 他们会向您推荐合适的器件。