This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:输入电压范围

Guru**** 2926430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC567, LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1415640/lmc567-input-voltage-range

器件型号:LMC567
主题中讨论的其他器件: LM567C

工具与软件:

你(们)好

请允许我谈谈以下几点。

1) 1) 数据表第4页"7.1绝对最大额定值"中显示了"2Vpp min "值。

我想这似乎是个拼写错误、正确答案是"2Vpp 最大值"。

我的理解是否正确?

2)如果你有"输入量振幅"的规格,请告诉我。

3) 3)如果我直接在重新存档窗口输入 LMC567、则将出现产品页面。

但是、如果我按照"家庭/音频/音频 IC/音频时钟"的顺序进行串行、那么 LMC567不会出现。

这是非常艰难的……

您会检查一下这种情况、请告诉我原因是什么?

或者我们不应该向客户推荐这款设备?

4)由于 LMC567是旧器件(RTM:1999)、如果可能、您是否会告诉我备用器件?

 

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    • 正确的是、应将2Vpp 列为最大值、而不是最小值
    • 仅提供数据表中提供的数据。 您可以考虑上面提到的输入电压范围限值。
    • 不清楚为什么它首先包含在音频 IC 中、这似乎与音频无关。 我不知道为什么它没有在音频时钟中列出。
    • 此器件功能似乎非常具体。 我看到的唯一其他相关器件是 LM567C。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊凡-桑

    感谢您发送编修。

    现在我再问一个问题。

    我明白了

     -由于 LM567C 不应包含音频器件、因此 "家庭/音频/音频 IC/音频时钟"线路上没有 LMC567。

      这一定是一些错误。  

     - TI 很快就不会停止提供该器件、我们可以将该器件用于新设计。

    我的想法是否正确?

    感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、让我确认输入范围。

    尽管数据表没有说明"下限"电压、但我认为输入范围是"0~2Vpp"。

    这是否合理?  

    再次感谢。

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    下面是一些评论:

    • 很可能是、不确定这两款器件为什么未列在同一类别下。
    • 似乎没有计划停止这些器件。 这些是有效器件。
    • 正确、这是数据表格式更改导致的错误、2Vpp 限制错误地放置在"最小"位置、而不是"最大"。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan-San、

    非常感谢您的支持!

    我理解得很好。

    此致、

    Takumi