This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:引脚6/11配置

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416502/pcm1863-pin-6-11-configuration

器件型号:PCM1863

工具与软件:

您好!

我的一位客户正在使用此器件、他们希望对引脚设置做出一些澄清、因为数据表中列出了以下内容  

但是、图58、64和66都连接到2.2uF 的去耦电容。

您能在这里帮助说明一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    LDO 和 VREF 引脚具有不同的功能。 LDO 引脚允许在低功耗应用中使用1.8V 电源、数据表的第9.4.1.3节和11.1节对此进行了进一步说明。 VREF 引脚是传入模拟输入信号分辨率/精度所需的基准电压。

    请遵循我们的 EVM、经验证其性能在这些输出端使用1uF 和0.1uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon、感谢您的反馈

    因此、如果它们使用2.2uF 电容器将 LDO (11)和 VREF (6)均去耦接地、那会是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这应该不会是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢 Daveon!