This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 19引脚和21引脚错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416433/tpa3255-tpa3255-19pin-and-21-pin-error

器件型号:TPA3255

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师

我们在测试期间发现了一个与 TPA3255设计相关的削波警报。 两个引脚19.21都报告警报。

目前、我的设置是3引脚和4引脚接地、9引脚和10引脚 开路、5、6、16、17引脚开路。

这是我的电路图。 您能帮我看看可能的原因和如何解决它们吗。

电源的12V IC 温度有点高、输入电解电容的温度也略高。用于电解电容的1000uf 35V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    1.can 您告诉我您的负载电阻值?

    2.ca您测量 LC 滤波器前的电流吗?

    3.根据上面的电流值,您能看一下电感 Isat 和 ITEMP 是否有足够的裕量。

    4.另外,你能更清楚地分享这首歌吗? 电容器的规格相互混淆。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的答复。 上述问题现已得到解决。

    我们直接移除这两个位置的1uf 电容器。 此外、L1L2处的电感未焊接、直接短路。

    但我们遇到了一个新问题、如何考虑消除电流环路上的500kHz 振荡?

    红色是 D 类放大器的频率、黄色是环路上的信号线与其一起振荡时的频率。

    我们在反馈环路中串联了一个双 T 滤波器、只将噪声降低了50mV。

    这是原理图。 下面的 R171和 R172短路、移除了最后三个电容器。

    TP29具有红色信号、如图所示;TP27具有黄色信号、如图所示。 我想开关频率是从反馈端进入环路的

    你有什么好建议吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    根据我的理解、TP29具有方波(PWM)、后面的滤波器用于尝试去除开关频率。 然后、TP27是滤波放大的结果。

    如果正确、那么我怀疑500kHz 正在被滤除、但来自方波性质的谐波则不是。 如果您使这个"双 t"滤波器进入一个低通滤波器、我怀疑其余的谐波也会被移除。

    此致、

    Ramsey