This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:使用自适应滤波器消除回波和噪声

Guru**** 2537150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418299/tlv320aic3204-removal-of-echos-and-noise-using-adaptive-filter

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3268

工具与软件:

HII TI、

我正在处理一个涉及使用德州仪器(TI) TLV320AIC3204音频编解码器的项目、我的目标是使用自适应滤波器或使用此编解码器中的任何其他滤波器来消除回波和噪声。

谁能帮助我、如何使用 TLV320AIC3204设计用于消除回波和噪声的滤波器。

此致、

N Eswara Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswararao:

    为了消除与此器件的回显、您需要使用某种 DSP 进行处理。 这个编解码器不能单独进行计算。 理论上、您可以让 DSP 根据扬声器播放的信号来计算必要的滤波器、然后使用自适应滤波来实时更新滤波器。 然而、由于您无论如何都需要 DSP、将整个算法托管在 DSP 上可能会更容易。 这是我们向大多数客户推荐的方法、因为我们的 miniDSP 编解码器(例如 TLV320AIC3268)不够强大、不足以可靠地运行回波消除算法。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff McPherson、

    是否可以使用 TLV320AIC3204中提供的滤波器来消除实时音频流中的有源噪声。 如果可能、您可以建议哪种滤波器更好以及如何配置它。 请分享相关信息以供理解。  

    是否有其他方法可以消除回声。

    我们在应用中将 gstreamer 流水线用于文件和实时音频流。 在实时音频处理中、噪声和回声会在流中产生很大的干扰。 您能否建议可能的方法来删除这两者。

    我们使用 WebRTC 元素来消除回声和噪声、但性能未达到标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswararao:

    我非常怀疑。 根据所选的处理块、只有~5个双二阶、因此滤波器将很难匹配回波基准。

    我们强烈建议希望在专用 DSP/SoC 上实现 AEC/ANC 的客户这样做。 该编解码器可以相互连接数据、但尝试将 AIC3204上的滤波器用于该算法是不切实际的。

    此致、
    Jeff McPherson