This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:短路保护设计

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418012/tpa3113d2-short-protection-design

器件型号:TPA3113D2

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想使用 TPA3113D2设计 D 类放大器、但需要具有短路保护(GND 和 VBUS 短路)

他们现在的想法是在输出 LC 滤波器之后添加一个交流耦合电容器。 以下是一些需要您建议的问题。

1.如果在 TPA3113D2的输出 LC 滤波器之后添加交流耦合电容器、会有何副作用?

2.如产品说明书所述、我们的器件集成了接地短路保护功能。  是否添加交流耦合电容器可以保护器件在 VBUS 短路时损坏?

如果不满足该要求、有什么设计思路?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能将简明的原理图分享给我们吗?

    通常、LC 滤波器上的交流耦合不会影响我们芯片中的检测。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我们还没有原理图。 但您可以参考 EVM 电路并在输出端添加交流耦合电容器。

    如何短接至 VBUS? 我知道、我们的器件不支持 VBUS 短路保护。

    添加电容是否可以作为一种在 VBUS 短路期间保护器件损坏的方法? 我们的想法是块直流电压来实现此功能。  

    此致、

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben、ć

    芯片组输出是 D 类输出、不能通过添加电容来移除直流。这种情况下、芯片组可能无法正常工作。

    但实际上、TPA3113D2具有以下特性:"输出也受到完全的保护以防止到 GND、VCC 和输出到输出的短路。 短路保护和热保护具有自动恢复功能。 "

    您可以在数据表第一页找到该说明。

    BR、

    Wenbin