This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如果我不将 SCLK/MFP3用于 SPI 或其他用途、它应该接地吗?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416139/tlv320aic3204-should-sclk-mfp3-be-grounded-if-i-don-t-use-it-for-spi-or-otherwise

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

您好、论坛:

如标题所示。 数据表详细说明了在不 需要模拟输入、但它是数字 IO 引脚时应如何处理模拟输入输出。 SCLK/MFP3是否可以保持悬空、或者我是否需要将其接地?  

谢谢!
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    如果不需要数字 IO、可将其保持悬空。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    您需要将位时钟用作主系统时钟。  

    EVK_8MP:/# cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary

    请参阅此