This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:为 TPA3255选择一个合适的 DAC、以获得尽可能最佳的输出质量

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, PCM5242, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410382/tpa3255-selecting-a-suitable-dac-for-the-tpa3255-with-respect-to-best-possible-output-quality

器件型号:TPA3255
Thread 中讨论的其他器件: PCM5242TPA3251

工具与软件:

您好、TI:

我正在使用 TPA3255设计一个 放大器、由于放大器将具有数字输入、因此我现在正在寻找一个 适合此类应用的差分 DAC。

我希望获得尽可能最佳的结果、同时省去使用许多昂贵的运算放大器等

我主要研究了 PCM17xx 和 PCM52xx 产品线。  由于我非常关心输出质量(我将采用 PFFB 并使用适当的输出 LC 滤波器组件),我更倾向于使用 PCM17xx。 我不完全确定将  DAC 的差动信号连接到放大器的最佳运算放大器类型和配置。

是否可以使用某种参考设计将差动 DAC 连接到 TPA3255?可以是任何东西、我就可以开始使用它了。

您的建议将受到高度赞赏。

谢谢你

Adam Sojka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    参考设计 将 PCM5242与 TPA3251搭配使用、这是一款与您正在寻找的器件相似但功耗更低的器件。 有关 DAC 实现的更多信息、我需要查看器件的 EVM 用户指南、因为这些器件将逐步演示并提供实现原理图。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。 信号输入或 TPA3255和 TPA3251之间是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     这两个器件的音频输入可以相同、并且具有数据表中相同的最大峰值摆幅规格。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。