This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:tas5825M 削波器设置

Guru**** 2563340 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1417792/tas5825m-tas5825m-clipper-setup

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

我想为 TAS5825M 设置一个削波器。

我正在测试 PPC3和 TAS5825M EVM。

削波器电平= 0dB

补偿增益= 0dB

我需要进一步微调。 但我找不到第19页。

您能给我一些信息吗?

W 98 00 00
宽98 7f 8c
W 98 00 19
W 98 2c 04 09 C2 B1
W 98 00 00
宽98 7f 8c
W 98 00 19
W 98 30 04 09 C2 B1
W 98 00 00
宽98 7f 8c
W 98 00 19
W 98 28 07 EC A9 CD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何生成上述代码。

    我尝试了削波器、它仅显示页0x07。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我选择了 Base/Pro Hybrid (2.0 48K)。

    然后您可以看到第19页。

    所有其他音频处理均为0x07。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、崔

    我怀疑它应该是与第19页相同的函数。

    请允许我与我们的团队确认并通知您。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    确认后、结果如下:

    L ch 增益0x2C

    R ch 增益0x30

    削波电平:0x28

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否意味着对于 Base/Pro Hybrid (2.0 48K)、它应该是 L ch gain 0x2C、R ch gain 0x30、削波电平:0x28 (第19页)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的帮助。 请仔细检查此表是否正确。 我在数据表或应用材料中找不到它。 如果是、请告诉我、如果不是、我希望能够添加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。

    我们将考虑将其添加到文档中。