This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM2903C 线路输入/输出上的低通滤波器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA2353, PCM2903C, OPA1662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418585/pcm2903c-pcm2903c-low-pass-filter-on-line-in-out

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件:OPA2353OPA1662、OPA2376

工具与软件:

PCM2903C EVM 原理图展示了用于低通滤波器的 OPA2353运算放大器。

由于价格要低得多、我们是否可以改用 OPA1662?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是注意到 OPA1662不是轨到轨输入。

    OPA2376怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    当然、使用不同的运算放大器设计低通滤波器也没有问题。

    此致、
    Jeff McPherson