This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320DAC3203与耳机直接连接

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1417346/tlv320dac3203-tlv320dac3203-direct-interfacing-with-headphone

器件型号:TLV320DAC3203
Thread 中讨论的其他器件: TAD5212

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:  

我们计划 通过 I2S 将具有 ESP32-S3的 TLV320DAC3203IRGER 和 I2S 作为单个芯片集成、其输出则不会通过音频插孔直接连接到耳塞/耳机。 整个系统在3.1V 下运行。  

请注意、ESP-32 I2S 支持8位、16位、24位或32位分辨率、带有 BCLK 时钟频率、范围为10 kHz 至40 MHz、 耳机阻抗为 16至32欧姆。 请澄清以下各点:

1.根据 TLV320DAC3203、支持16位至32位分辨率、因此没有问题。 请告诉我 TLV320DAC3203是否值得使用、或者您想推荐任何其他低成本单芯片解决方案?

2.根据数据表中的单端驱动配置、这些驱动器可在每个耳机中提供高达15mW 的驱动功率(AVDD 为1.8V)、但也提到过、耳机放大器可直接由 LDOIN 上的较高电压电源(高达3.6V)供电。 根据 AVDD 引脚说明、它既是输入功率、也是输出功率、具体取决于 A-LDO。 那么、我们能否通过3.1V 为 LDOIN 供电以启用 A-LDO 并在内部生成1.8V 电压、这是可能的?

3.我们将仅将 I2S 用于音频、而不使用模拟(AIN 引脚)或 MIC 输入、因此请确认是否可以将其保持悬空?

谢谢。此致、

垫子

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    1) 1) TLV320DAC3203是一个不错的选择。 如果您没有太锁定在该器件上、我建议您查看 TAD5212。 它是一个将很快完全发布的部件。 它将具有一些可能有吸引力的更高性能和更强大的功能集。

    2)您必须通过软件启用 LDO、它不会自动响应 LDOIN 上的电压、但这个想法是正确的。 您可以使用内部 LDO 生成模拟电路所需的1.8V 电压、然后利用 LDOIN 电压驱动耳机驱动器。

    3) 3)出于噪声性能原因、建议将未使用的模拟输入交流耦合到 GND。 我们通常建议使用0.47 μ F 的电容器。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢快速响应。

    1)感谢您的建议。 我已经快速审查了 TAD5212、它看起来不错、只是我们必须在耳机的输出之前添加外部放大器 、而对于 TLV320DAC3203IRGER、这是因为 TLV320DAC 具有内部耳机驱动器。 我们希望将 TAD5212的输出直接连接到耳机。  

    2)好的、我们将跳过添加外部稳压器、并 通过启用 LDO 使用 LDOIN 来使用内部1.8V 电压。 您能否确认这是否正确? 如果是、那么我假设我们必须通过 I2C 对此进行设置、以便在加电时对其进行配置、以便在本例中它能够从 LDOIN 输入内部生成1.8V 电压。  

    如果我们不打开 LDO、该怎么办? 因此、在这种情况下、不会有电压为耳机驱动器供电、也不会有输出?

    谢谢。此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    1) 1)很抱歉、预发布数据表可能并不明显、但 TAD5212无需外部放大器即可驱动耳机负载。 它将在4 Ω 负载上驱动高达62.5mW。

    2) 2)是的、这是正确的。

    如果您不打开 LDO、则器件的模拟部分将不会通电、因此不会获得任何输出。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 对每一点的澄清。 可否知道 TAD5212的可用时间、以及内置耳机放大器能否驱动16至32欧姆耳机?

    此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    TAD5212将于10月初全面发布。  

    耳机驱动器可驱动16 Ω 和32 Ω 负载。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。