This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:IOVDD 和 DVDD 电压

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1417862/tlv320dac3203-iovdd-and-dvdd-voltages

器件型号:TLV320DAC3203

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们打算使用添加 TLV320DAC3203作为音频 DAC、并将其连接到耳机。 我们的 MCU 处于3.1V、因此所有 IO 都处于相同的电压。 根据 TLV320DAC3203数据表、该器件具有 LDOIN、AVDD、IOVDD 和 DVDD 电源引脚。 我们将使用3.1V 源连接到 LDOIN、并启用 LDO 在 AVDD 引脚内部生成1.8V 电压、从而避免使用外部1.8V 稳压器。 我需要澄清以下几点:

  1. 根据数据表、IOVDD 范围为1.1V 至3.6V、但 DVdd 范围为1.26V 至1.8V。 我们想避免在数字引脚上添加任何电平转换、因此请确认我们是否可以将3.1V 源连接到 IOVDD、那么 I2S 引脚和复位将为3.1V、或者这些引脚是否遵循 DVDD 电压电平?  
  2. 我们是否需要为 DVDD 提供外部1.8V、或者我们是否可以将  AVDD 引脚上由 TLV320DAC3203内部生成的1.8V 连接到 DVDD?

此致、

垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    1) I2S 和复位(所有数字 IO)将遵循 IOVDD 电压和相应的阈值。 如果您查看数据表中的第6.10节、会发现所有逻辑电平都与 IOVDD 相关。

    2) 2) LDO 不可用于为 AVDD 和 DVDD 供电。 DVDD 应由外部供电。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的澄清。  

    1.我会使用3.1V 的 IOVDD 来避免使用任何电平转换器。  

    2.当然、LDO 内部只向 AVDD 提供电压、而不会连接到下面所示的任何其他元件。 我将仅为 DVDD 添加单独的1.8V 稳压器。 DVDD 上的这个1.8V 电压的电流规格是什么?

    此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    DVDD 的功耗因器件的使用方式和性能而异、但只要 DVDD 可以支持几十 mA (例如50mA)、 就足够了。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的、是的、有一些空间很好。

    BR、  

    垫子