This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:哪些编解码器可以支持 AEC?

Guru**** 1820060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262EVM-U, TLV320AIC3254EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1417225/tlv320aic3254-which-codecs-can-support-aec

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262EVM-U

工具与软件:

您好!

我们正在设计模拟语音传输系统(高达4kHz)、为了解决声学回声问题、我们正在考虑集成支持 AEC 的编解码器。 我们已经审阅了有关此主题的许多 e2e 文章、尤其是有关各种版本 AIC32xx 编解码器的文章。 普遍的共识是、AEC 算法实现通常需要外部 DSP。 不过、我们找到的一些回复表明、AIC3256/AIC3254编解码器和 AIC3262/AIC3268器件能够提供 AEC 支持、但其功能有限。 您能否为我们的设计推荐具有 AEC 支持的合适编解码器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iva、

    您的理解是正确的、我们强烈建议使用外部 DSP、但鉴于带宽较低、我们的 miniDSP 可能能够处理。 如果您要尝试实现 AEC、则需要一个具有完全可配置的 miniDSP 的编解码器。 AIC3256/54稍微更直接、而 AIC3262/68的功能更丰富(多个 ASI 等)。 它们都具有相同的 miniDSP、因此从 AEC 的角度来看、没有区别。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的确认。 我们已决定订购这两款 EVM:TLV320AIC3254EVM-K 和 TLV320AIC3262EVM-U、我们希望在下周前收到它们。 同时、我下载了 PurePath Studio v5.95来熟悉该环境、因为我们正在进行快速原型设计、并需要快速选择适当的元件。 我现在还有另一个问题:正如 e2e 帖子上的一些用户所指出的、此 PPS 版本中没有 AEC 块、尽管在一些较旧版本中存在。 是否有使用此模块或以其他方式实现 AEC 的任何权变措施?

    此致、
    IVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iva、

    我不知道为什么 AEC 算法已经过时、所以我会自行承担风险、强烈建议保留 PPS 安装的备份、但有办法恢复这些算法。

    这些说明基于默认安装位置:

    1) 1)转至 C:\Users\xxxxx\Documents\Texas Instruments Inc\PurePath Studio (Portable Audio) miniDSP 5.95\ComponentLibrary\。 您将注意到此处的许多 zip 文件 AEC 算法。 您可能不想对每个块重复这些说明、因此请阅读每个 zip 文件夹中的.html 帮助页面、以确定您可能要使用哪种算法类型

    2)解压缩要启用的算法。 删除原始 zip 文件。 将此窗口保持打开状态。

    3) 3)在新窗口中、转到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\PurePath Studio (Portable Audio) miniDSP 5.95\并运行 Component Publisher"

    4) 4)点击"open"、然后导航到我们刚刚解压缩的文件夹。 打开此文件夹中的 xml 文件。

    5) 5)您现在可以看到此块的所有属性。 滚动到底部并查找"Obsolete"。 如果是的话  对  然后 PPS 将在加载 GDE 时忽略该块。 将此属性设置为  错  使它看起来美观。

    6)单击"发布"。 这将创建一个 zip 文件、与我们在步骤1中解压缩的原始文件相似。 将其放置在零部件库中。

    7)如果打开并重新启动、则完全关闭 PPS。 现在、您应该会看到您启用的块出现在组件列表中。

    同样、这些块可能出于某种原因而被弃用、因此我无法提供有关今后如何使用这些块的指导。 但如果您有兴趣尝试使用这些算法、可以访问这些算法。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的及时回复。 我需要进一步的帮助。 我无法在计算机上的任何位置找到组件发布器、这不仅对解决此问题很有用。 我还在网上搜索了这个问题的解决方案、发现我不是唯一一个出现这个问题的人、但我没有找到解决方案。 您是否对此有任何建议、例如、在何处查找组件发布器

    此致、

    IVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iva、

    您是否具有指向  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\PurePath Studio (Portable Audio) miniDSP 5.95的文件路径?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、以下是文件夹 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\PurePath Studio (Portable Audio) miniDSP 5.95中的所有文件、 以及许多 DLL 和 CFG:

    我找到了具有 zips 的组件库、这一点很好。

    此致、

    IVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iva、

    由于考虑到组件发布者正在工作这一隐私问题、我将通过与您的 myTI 帐户关联的电子邮件与您联系、并关闭此主题。

    此致、
    Jeff McPherson