This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828MEVM:Pop.

Guru**** 2925300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416256/tas5828mevm-pop

器件型号:TAS5828MEVM

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

在 SLEEP/PLAY 或 HIZ/PLAY 模式下使用 TAS5828MEVM 时、会发出 POP 声音。 如何解决这个问题?

使用示波器测试输出波形可以发现明显的波动、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    未加载您连接的图像。 您能否重新连接? 此外、您能否提供一些有关您的设置(PVDD、负载阻抗、工艺流程)的更多信息?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiRamsy、ć

    POP 声音只能在安静的环境中听到。

    PVDD=19V、负载阻抗6Ω

    PPC3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关

    您的黄色输出测试点是什么?

    outp-outm?

    如何尝试使用1spw 模式。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    是的、outp-outm。 更改为1spw 模式将是相同的。 TAS5828似乎存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关

    由于 pvdd 是19V、因此您可以将模拟增益设置为-4dB。(20log (19/29.5))

    2.can 您还向我显示了 P 和 N 以及 P-N 波形?  

    请在应用-4dB 增益测试波形之前和之后展示 BD、1spw。

    Tks

    Jesse