This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:待机退出时间

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418890/tas5754m-standby-exit-time

器件型号:TAS5754M

工具与软件:

您好!

放大器从待机状态(例如从待机状态切换到正常状态)的时间是多久?

恰好相反、从正常到待机?

寄存器 P0-R2是否是管理待机模式的唯一方法? 还可以通过门控串行时钟来实现吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    我们的 TAS5754专家 今天外出旅行。 我们将在周一之前为您提供回复。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不太清楚需要什么计时。

    对于 tas5754器件、当您更改寄存器 P0-R2的值时、可以根据待机模式切换到正常模式以及正常模式切换到待机模式的寄存器值来切换器件模式。

    正如 P0-R2中的说明一样、时钟门控也可以使器件进入待机模式。

    Tks

    Jesse