This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:一些问题和常见问题解答

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403447/tpa3138d2-some-issue-and-sch-review

器件型号:TPA3138D2

工具与软件:

你(们)好

客户有一些问题需要一些建议

1、如果输入量超过50 %,会发出爆裂声

2.电源点的滤波电容将拉低电源电压、导致系统其它电压同样拉低。 删除后、可以。 当使用稳压器单独为放大器供电时、滤波电容器不会影响电源电压。

将 SCH 作为附件。

e2e.ti.com/.../TPA3138D2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移除电容器是否也能解决爆裂问题? 哪个电容器是被移除的电容器?

    我还建议探测器件的输入、以确保源不会位于放大器之前。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两个问题:
    1.从8V7电源中取出所有的滤波电容后、电源恢复正常、只连接了一个电容、电源出现问题、客户也尝试用100uF 的电解电容替换所有电容、都是一样的问题;
    要求客户检查电源板;


    2.输入信号超过一定数值后,功率放大器输出端会有爆裂声;
    客户现在的主要问题是解决第二个问题

    我还建议探测器件的输入、以确保源不会位于放大器之前"

    客户不理解本句的含义。 您能提供详细说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPA3138D2是一款模拟输入器件。 如果您在输出端听到伪影、则目标是确定 PoP 的来源。 如果您使用示波器探测器件的模拟输入、我们可以确定 PoP 是来自输入还是来自放大器。 我还建议探测输出以查看示波器上的噼啪声。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个问题是输出底部噪声过高、如何降低它?
    客户测试数据:
    输入端的底噪声为-130dB、输出为-80dB。当没有输入源时、放大器会产生明显的噪声;客户进行了两次实验:
    a.断开输入通道、将其悬空并接地;
    b.用直流电压源代替电源;
    上述两次实验均无效;

    图1输出底部噪声

    图2输入底部噪声

    图3 直流电压源底部噪声

    图4电路板电源底部噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    噪声测量应该使用具有 A 加权的20kHz 滤波器完成。  

    降低噪声的常见方法是降低增益、使用低噪声电容器、使用差分输入或交流接地(在源极对单端信号的接地端)、以及使用多个去耦电容器值来覆盖更宽的频率范围。 数据表中提到了这些内容、以便进行更深入的说明。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您可以帮助查看 SCH&PCB、 有什么可以改进的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来很棒。 在布局方面、唯一需要注意的是改善接地。  我没有看到任何接地过孔、接地平面在输出侧和器件其余部分之间收缩。 这一点尤其值得注意、因为输出级的接地端仅连接到器件下方的平面。 这意味着输出的接地返回路径需要穿过顶部和底部的限制区域。 向较低层的接地平面添加接地过孔或加宽图像顶部和底部的接地平面可能会有所帮助。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     客户按照您的建议修改了 PCB、但测试结果没有明显改善、底部噪声仍然很明显。
    你有什么其他建议吗? 基于 EVM 原理图使用铁氧体光束替代电感是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ramsey 今天外出旅行。 他将在星期一之前向您提供回复。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现我们数据表中的噪声水平接近于您测试的值。

    所以噪声水平可能只是实际结果。

    Tks

    Jesse