This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140-Q1:SDOUT 的上电状态

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1419674/pcmd3140-q1-power-up-state-of-sdout

器件型号:PCMD3140-Q1

工具与软件:

在向 AVDD 和 IOVDD 供电后、在向 GPIO1提供时钟信号或通过 I2C 进行通信之前、SDOUT 是处于高电平、低电平还是 tri 状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    默认情况下、ASI 数据输出会为未使用的周期发送0 (低电平状态)。 您可以在 ASI_CFG0 (P0_R7)寄存器中将其配置为 Hi-Z