This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:插入时、EVM 板上的 USB 未激活。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1419181/tlv320dac3203evm-k-usb-not-active-on-evm-board-when-plugged-in

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K

工具与软件:

您好、  我有 TLV320DAC3203EVM-K 套件、当我以管理员权限在 Windows 11中打开该应用程序时、USB 状态显示"READ"(已读取)、并且文本框中的所有 EVM 信息缺失。  这以前可以正常工作、但现在不能正常工作。   

请参见随附的图片。

它就像处理 USB 发生故障的处理器一样。   是否有办法重新刷写它?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    只是为了确认此 GUI 在同一台机器上是否正常工作、但后来停止了工作?

    我会卸载 GUI、从器件管理器中移除 EVM (可能需要"显示隐藏的器件")、然后重新启动计算机。 然后尝试重新安装 GUI、以 admin 身份运行、再插入 EVM。

    此致、
    Jeff McPherson