This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TI#39;的音频转换器 TLV320DAC3100芯片无法输出声音

Guru**** 2390160 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, TLV320DAC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413094/tlv320dac3100-ti-s-audio-converter-tlv320dac3100-chip-cannot-output-sound

器件型号:TLV320DAC3100
Thread 中讨论的其他器件:DIX4192

工具与软件:

亲爱的 EXTRT

原理图如下:(1.麦克风从 DIX4192的端口 A 进入、从端口 B 输出、时钟由 DIX4192提供)

2.转换后的数字音频连接到 DIN、然后由 SPKP 和 SPKM 输出

示波器屏幕截图如下:
MICDATA-RIGHT 输入信号、如图所示

DIX4192:PORT_A_IN、PORT_B_OUT

TLV320DAC3100的 SPKP 和 SPKM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否要将数字输入与其他 I2S 信号直接应用于 DAC 并验证输出。 目前、我们不知道问题是 DAC 的输入还是 与输入信号不匹配的寄存器 以及 其他可能的问题。 此外、我们还需要知道 CLKS 的确切值以及 CLKS 和 DIN 的屏幕截图、以便将其与图6-27中的数字进行比较。 I2S 模式的时序图。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过执行这些步骤、我们确保为我们的设置正确配置声音节点

    请单击此处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maaz

    此链接将我带到一篇标题为 " Android 和 Linux BSP 开发指南"  其中介绍了一些一般主题  具有不同的 SOC 和编解码器器件。

    请再次查看我在上述帖子中提出的问题并提供这些问题的答案。

    基本上、  如果 系统中 TLV320DAC3100的输出端没有声音、您需要 通过  直接向该 DAC 施加 I2S 信号(即1KHz 正弦波)来自行检查 DAC .  

    • 如果您看到正弦波在输出端正确重建,那么您的问题不是由于这个 DAC ,您必须移动到链中的其他部分。
    • 如果您在该独立 DAC 的输出端看不到正弦波、则表明 I2S 信号存在问题(格式、clk 值...) 或者您的设备配置不正确。 在这种情况下、我需要在一个屏幕中获得有关 CLKS 的完整信息和 I2S 信号的屏幕截图、以便我可以清楚地看到所有 I2S 信号的边缘、以便验证 I2S 格式是否正确、我们可以继续。

    此致、

    Arash