This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:推荐的下一代产品

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5112, TAD5242, TAD5142, TAD5242EVM-K, TLV320DAC32, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410726/tlv320dac32-next-gen-product-recommend

器件型号:TLV320DAC32
主题中讨论的其他器件: TAD5212、TAD5112 、TAD5242 、TAD5142、TAD5242EVM-K

工具与软件:

德语:

由于 TLV320DAC32不推荐 NRND、我能否得到您的支持来推荐下一代器件? TLV320DAC3202也是一款旧器件。 客户担心将来会有相同的状态。 因此、他们希望拥有最新的新器件来重新设计产品。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道生命结束的任何这些开发 或计划的新一代这个家庭,所以我已经联系到团队的安定。

    我们有新系列的 DAC 和编解码器产品,我们建议在 新设计中使用。 以下是适用于新设计的新 DAC 系列列表:

    TAD5212

    TAD5112

    TAD5242

    TAD5142

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Haiwen、我已经向市场营销团队确认、TLV320DAC32应该可以使用、预计不会很快停产。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队、您好!这些新款 DAC 何时可供购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    它们尚未正式上市、但您仍然可以获得它们。 例如、请参见以下链接:https://www.ti.com/product/TAD5112

    如果您在产品页面的最末尾向下滚动、可以看到有一个购买位置。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我对 TAD5242等高端 DAC 感兴趣、该产品已被标记为"缺货"。 您是否对这些 IC 何时上市有估算?

    此致、  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会通过电子邮件将您与我们的营销团队联系起来。 它们可以更好地估计 可用性。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我尚未收到您的营销团队提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    原海报是 TI 员工(黄海文)、他收到了营销团队的电子邮件。 你也可以跟他跟进。  

    购买 TAD5242EVM-K 的 URL: https://www.ti.com/product/TAD5242EVM-K/part-details/TAD5242EVM-K?s=dmv22eda203m1223k2

    部件将在10月发布

    此致、

    Arash