This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6582-Q1:关于使用功能来消除数字数据的直流失调电压

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416791/tas6582-q1-about-function-to-remove-the-dc-offset-of-the-digital-data

器件型号:TAS6582-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户在 TAS6582-Q1中要求数字输入。
此器件是否具有消除数字数据(高通滤波器)直流失调电压的功能?
我们在产品文件夹(Web)的数据表中找不到它。

此致、
TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此器件是否具有消除数字数据直流失调电压的功能(高通滤波器)?

    是的、的确如此。

    默认情况下启用该功能。 可以在寄存器0x39中禁用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、


    谢谢回复。
    我在上周申请了完整的数据表、但在我的"安全资源"中仍未更新。

    我还有一个问题。
    直流阻断(H.P.F.)的截止频率是多少?
    此外、直流阻断的量是否受限?
    示例:它只能阻止不超过1/4fs (满量程信号的1/4)的数据

    此致、
    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    什么是直流阻断(H.P.F.)的截止频率?
    此外、直流阻断的量是否受限?
    示例:它只能阻止高达1/4fs (满量程信号的1/4)[/QUOT]

    默认设置下、截止频率约为13Hz。 它可以通过寄存器设置进行调整。

    更多信息、可以查看以下链接:

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6582-Q1-DESIGN