This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:断电序列

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418167/tas5731m-power-down-sequence

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件:TAS5731

工具与软件:

您好:
我对 TAS5731的断电序列有疑问、需要咨询。 该规范要求"斜降 AVDD/DVDD、同时确保其保持在3V 以上、直到 PVDD 低于6V "、由于电源架构问题、我的电路板无法满足该序列要求。 我的断电序列是 AVDD 和 PVDD 同时断电、PVDD 断电相对较慢(如下所示)、但我可以确保 PD、RST 和 IIS 的序列能够满足规范的断电序列要求、并且只有在 PD 和 RST 完全关闭后 AVDD 和 PVDD 才会断电。 我可以问问我当前 AVDD 和 PVDD 的断电序列、是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应尽可能严格遵循数据表中的断电序列。 尚未验证在这些参数之外运行器件的情况。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ramsey:
     感谢您的重播。 如果 PVDD 和 AVDD 断电时序不符合规格、是否存在任何理论风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以自行进行测试和验证、以确保器件的性能符合您的标准、但我们无法保证器件的功能超出数据表规格。

    这是一个假设的、由于存在其他保护、实际不太可能发生、但展示了 未知情况和未经验证的时序可能会导致系统中出现问题:如果您违反数据表并首先关闭 AVDD/DVDD、则数字侧将在数字电源下降时的某个时间点进入未知状态。 这意味着我们不知道输出级的输入在做什么、因为数字侧现在未正确通电、并且 PVDD 高于欠压保护阈值、因此无法确保功率级保持关闭。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramsey 您好:
     您的意思是 会出现问题"无法确保功率级保持关闭"、请问这指的功率级是哪个功率级、是电源板还是 TAS5731?
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此功率级表示 TAS5731内部的模拟域。

    tas5731具有数字域和模拟域、因此功率级通常指模拟域。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse:
     AVDD 和 PVDD 的断电顺序不符合规格要求、除了上述问题外、还有其他隐藏的危险吗、比如芯片内部的 MOSFET 管被击穿?
     Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果是/PDN、则已首先下拉/RESET。

    那么我认为不会发生这种情况。

    风险应该非常低。

    Tks

    Jesse