This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 EVM 板

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1419164/tpa3255-tpa3255-evm-board

器件型号:TPA3255

工具与软件:

你(们)好  

我需要在下方澄清一下 TPA3255 EVM 板和 ATS-Quats 散热器组件  

1.如何组装 TPA3255和 EVM 板散热器 , 是否有空气间隙? 或其面对面连接组件?

2. TI EVM 板中 TPA3255与散热器之间使用的 TIM 热界面材料是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    散热器必须尽可能靠近芯片的散热焊盘。

    我们 在散热焊盘上涂抹一点导热油脂、然后将散热器装配在芯片上方。

    螺钉可用于拧紧 EVM 的散热器、以确保散热器尽可能靠近芯片散热焊盘。 对于芯片、力小于100N 是可以的。 只需确保散热器不会松动、并且尽可能靠近芯片。

    Tks

    Jesse

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    1.您使用的导热油脂规格是什么? 您能否提供导热油脂的器件型号?  

    2.您在散热器和芯片之间保持的最大间隙是多少(因为芯片的上限容差是0.2mm )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、k

    1.我们不推荐特殊的导热油脂。 通常、我们选择具有高导热性。

    我们没有这种规格。 通常、只需使用 PCB 拧紧散热器、并确保散热焊盘尽可能靠近散热器。

    可能会对螺钉施加多大的力可能会更好。 在芯片上施加小于100n 的力不会损坏芯片。

    Tks

    Jesse