This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:即使在没有音频输入的情况下、TPA3223和输出滤波器电感器发热问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420055/tpa3223-tpa3223-and-the-output-filter-inductor-heating-issue-even-at-no-audio-in

器件型号:TPA3223

工具与软件:

我设计了音频放大器、在测试期间遇到了这个问题。 即使没有音频输入、IC 以及输出滤波电感器也会发热。 我在36V 和42V 直流电压下测试了放大器、但遇到了同样的问题。 我的电路中使用的电感器值根据 EVM 确定、但器件型号与之不同。 我使用了器件型号 7444011715100 (链接: https://www.we-online.com/components/products/datasheet/7444011715100.pdf)该电感器的额定和饱和电流远高于 EVM 中使用的电流。 该装置使用4欧姆电阻负载和4OHM 扬声器进行了测试。 我仔细检查了原理图是否有任何错误、但找不到任何错误。 您能否告诉我、导致放大器 IC 和 LC 滤波器发热的问题可能是什么? 我还附上了原理图供您参考。 请尽快回复我组装了10个器件、并测试和面对相同的 issue.e2e.ti.com/.../TPA3223-schematics.pdf