This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580-Q1:相位裕度测量

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413118/rc4580-q1-phase-margin-measurement

器件型号:RC4580-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能教我如何在该器件中测量相位裕度吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、宫冈山

    您是说在仿真中还是在实验室工作台上? 如果是实验室、可以使用哪些设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    是指在实验室工作台上测量。 我们有 FRA。  

    我需要测量客户电路板。

    此致、

    Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyaoka-San,

    我不知道 FRA 的含义。 您可以扩展该首字母缩略词吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我想表达一下频率响应分析器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyaoka-San,

    这个简单的电路将起作用。  FRA 应显示增益和相位与频率间的关系。 增益= 0dB 处的相位是单位增益相位裕度。   为了确保准确性、请使用足够大的小信号、以降低测量中的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢你。 我明白了。

    此致、

    Youhei MIYAOKA.