https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414053/pcm9211-output-data-format-part2
器件型号:PCM9211工具与软件:
您好!
我正在使用这个脚本从编解码器控制[SPDIF 记录通过 TAS1020通过 RXIN2在 MainOutput.txt],
我的配置是: Audio precision[.ac3 file]--> SPDIF IN --> pcm9211[主模式]--> I2S 输出--> mydevice[slave mode]。
基本上,我正在从 AP 播放.ac3文件,并希望 I2S 上的 IEC 帧输出,
我可以看到,在我的输出开始我收到正确的 IEC 帧与 PA - PB 等,但在一些 帧 pcm9211正在传输垃圾 PCM 样本之间它可以是噪声或什么,想检查这是否可以接受或有一些问题与我的配置,模式是有些对称让30 IEC 帧,然后一些10 PCM 垃圾帧,考虑1帧是1536个样本, 我的.ac3文件的频率是48kHz,它每32毫秒发送1536个样本,以及从设备被配置为以48kHz 的频率接收数据.
请求一些建议和指示,以解决问题,以便可以避免 PCM 样本,因为我正在玩.ac3应该 没有范围得到任何东西之间.