This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:启用内部 A-LDO 的 TLV320DAC3203 LDOIN 范围

Guru**** 2514305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1419168/tlv320dac3203-tlv320dac3203-ldoin-range-with-internal-a-ldo-enabled

器件型号:TLV320DAC3203

工具与软件:

尊敬的 TI:

如所示、我们使用的 TLV320DAC3203启用了内部 A-LDO、从而在 AVDD 处提供1.8V 电压、而此引脚上没有任何外部稳压器。 我们的 LDOIN 和 IOVDD 为3.1V、而我们通过单独的1.8V 稳压器获得 DVDD。 我需要知道我的理解是否正确、要启用 A-LDO、LDOIN 的最小电压为1.9V、请确认?

下面是我如何为 TLV320DAC3203添加整个电路。  

此致、

垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    您理解的是正确的、原理图对我来说也很好。  

    此致、
    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的回复和确认。