This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:具有 SPI 接口的类似器件?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420610/tlv320adc3120-similar-device-with-spi-interface

器件型号:TLV320ADC3120
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140

工具与软件:

我的一个客户希望将 TLV320ADCx120连接到具有 SPI 的 C2000器件。  从数据表中我可以看到支持的接口没有列出 SPI。  

他们可以查看是否有支持通过 SPI 进行连接的类似器件?

其他信息:

他们要使用的 C2000器件没有 McBSP。 一种可能的方法是使用可配置逻辑块(CLB)。 我们有一个实施应用手册  www.ti.com/lit/SPRAD62 、但确实存在限制。  

此致、

Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    TLV320ADC3140是一款类似的器件、支持 SPI 以及3120提供的4个通道和2个通道。

    此致、
    Jeff McPherson