This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:左对齐数据放大器;无音频输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420080/pcm5122-left-justified-data-no-audio-output

器件型号:PCM5122

工具与软件:

我创建了一个 PCB、其中按如下方式使用 PCM5122;

- ATT2、ATT1、ATT0、门架、AGNS、 MODE1、MODE2、FLT、SCK 引脚接地。

- FMT 和 XSMT 为高电平

-我有完美的3.3V 的模拟和数字电源, 1.8V 的 LDO(自调节),-3.3V 的充电泵输出

-我提供一个24位96 kHz 音频数据6.144Mhz bck。 在 PCM 输入引脚上、我可以观察到 BCK、WS 和左对齐的数据(LSB 与第1个时钟对齐)。

但是、我没有得到任何输出。 多次更改了 DAC。 似乎没有硬件故障。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokhan、

       以下公式可以计算 b/w FS (LRCLK)与 bck 之间的关系:

    BCK = 通道数 x 位深度 x  Fs

    对于上面提到的值、 我 得到 BCK 的4.608MHz、但您正在使用6.144MHz。 您可能在  计算中使用了32位。  

    BCK = 2 * 24 * 96KHz = 4.6080MHz

    BCK= 2 * 32 * 96KHz = 6.144MHz

    我认为 bck 修正应该解决 这个问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这与下面的数据表中给出的说明不相符

    虽然实际数据是24位、但 WS 和 BCK 将其封装为32位数据、我看不到任何解释来获取无输出。 在任何情况下、即使数据不是完全32位、它也应该输出一些内容。 是这样吗? 示波器上不应该是完全零输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到数据表  在这里可能并不是很清楚 ,但是 上面的等式 控制了 b/w fs 和 bck 的关系, 它适合数据表中的表格。

    根据我的经验、 一旦完成校正 、就会显示输出。

    Arash