This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:待机模式下的 I2C 时序

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420251/tas6424r-q1-i2c-timing-at-standby-mode

器件型号:TAS6424R-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

在数据表中、仅描述了 t_start (Max)=12ms 时 VDD POR 之后的 I2C 启动时间。

待机模式之后是否有任何 I2C 时序要求? 我的意思是、可以在待机结束之前输入 I2C 吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    I2C 在待机模式下处于运行状态。 因此无需时序要求。 请参见数据表片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    明白了。 谢谢你。

    此致、

    Youhei