This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:LM4950在短路后失效

Guru**** 2519040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416992/lm4950-lm4950-dead-after-short-circuit

器件型号:LM4950

工具与软件:

您好、Fellows

在使用 LM4950测试电路时、我将输出端短接至地。 此后放大器死了、在未连接负载的情况下过热。

根据数据表、放大器具有短路和热关断保护功能。 我可以做些什么来解决它吗?

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我将检查此器件是否有类似情况的历史记录、但它似乎刚损坏。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    LM4950似乎可能会由于某些情况下的短路而损坏、您可以参阅此旧主题: 当两个输出都对地短路时、LM4950将熔断。 -音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    如前所述、这很可能会损坏、必须更换 IC。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实在寻找类似的问题、但没有找到明确的答案来解决它。

    我现在的解决方案是添加一些串联0R5电阻器来稍微帮助运算放大器。 它仍然提供大量的电流,但幸运的是电源和运算放大器一起进入断续模式,节省了运算放大器突然死亡;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的解决方法。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师