This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:我们是否可以将此部件用于 Raspberry PI5以获取8通道输入

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1419940/pcm6020-q1-can-we-this-part-for-raspberry-pi5-to-get-8-channel-inputs

器件型号:PCM6020-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在计划一个新设计、以便为 RPI5板支持8个输入通道和8个输出通道。 由于 RPi5具有4通道 I2S 支持、我们是否可以使用此 PCM6020数量4来获取8通道输入?

此致、

Lokesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trilokesh:

    是的、您可以、但是我建议使用两个 PCM6240 (4通道 ADC)而不是四个2通道 ADC。

    此外、请注意、这是一款具有输入故障诊断和专为该行业量身定制的高压微偏置等功能的汽车 ADC。 我不知道您的设计的范围、但可以使用多个 ADC 作为替代方案(如 TLV320ADCx140)来优化 BOM。