This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:静态电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420848/opa1612-quiescent-current

器件型号:OPA1612

工具与软件:

我们的 OPA1612AIDRGR 运算放大器在电路中发生故障、消耗的电流过大。

我尝试使用热空气~400°C 将另一个 IC 从工作电路中移除、以替换发生故障的电路。

二者都在40mA (12V 电源)周围绘制、没有连接到其他引脚。

查看数据表、最大静态电流应不超过10mA。

我假设高温可能会导致损坏、并导致移除的器件上产生高电流消耗以更换有故障的器件?

我不确定是什么原因导致了电路中的原始故障零件的损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据绝对最大额定值表、OPA1612的最高结温为150°C。  将其加热到400C 不仅会损坏、而且几乎会使部件蒸发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Marek。 考虑到大多数无铅焊料在200°C 时熔化、在最大结温下150°C 似乎相当低! 建议的焊接回流焊曲线是什么、您是否有安全拆卸的技巧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结温是指持续暴露在150摄氏度下、而焊料回流通常在275秒下仅持续5-10秒。因此、在正确的焊料回流过程中不会有损坏器件的危险、但手动拆焊可能会将器件暴露在300摄氏度以上或持续超过10秒的温度、实际上可能会损坏器件。