This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912:适用于当前 Android 版本的 USB 编解码器

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2903C, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420650/pcm2912-usb-codecs-that-work-with-current-android-versions

器件型号:PCM2912
主题中讨论的其他器件:PCM2903PCM2903C

工具与软件:

我一直在对产品进行原型设计、发现我计划使用的 PCM2903在最新(或者任何) Android 操作系统版本中不受支持。

您推荐什么 USB 编解码器产品?

音频保真度要求较低、不需要立体声。  需要 MIC 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    我们的 USB 编解码器兼容 USB 2.0级、因此只要 Android OS 支持 USB 2.0、它们就应该不需要驱动程序即可工作。 我会根据您的要求推荐 PCM2912A 或 PCM2903C。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在器件型号末尾省略了"C"、 所以我们实际上使用了其中一个建议的器件。 现在运转正常。

    问题结果是 示意图捕获错误,绘图员将 th 3、3V 连接到引脚10,使其侧段未通电。  

    感谢您的快速响应。

    Gerald