This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:扬声器输出短路

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418769/tas2505-q1-short-circuit-on-speaker-out

器件型号:TAS2505-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我意外损坏了电路板上的 TAS2505-Q1、因此我想仔细检查  

过流行为。  

问题1。 检测过流需要多长时间才能关闭输出?

问题2: SPKM 和 SPKP 最大绝对电压是多少?

当 AVDD、DVDD、SPKVDD 未通电、然后向 SPKP/M 施加电压时、会开启从 SPKM/P 到 SPKVDD 的反向电流路径

高侧开关的体二极管而产生的反向电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji-san、

    1. 我找不到过流关断时间的规格。
    2. 输出引脚上的最大电压将为 SPKRVDD。  如果 SPKRVDD 为0、那么输出必须为零。  我们不能允许高侧开关的体二极管导通。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg-San:

    我知道没有过流关断时间规格。  

    是否有任何有关过流阈值的规格或设计目标/特性数据?

    我的问题的背景是、我想为额定电流小于3A 的电磁阀提供保护。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、辻山

    是否有任何有关过流阈值的规范或设计目标/特性数据?

    此器件的 OC 点约为1.1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Shadow-San、

    此 OC 点的容差百分比是多少?

    +/-50%是否足够安全?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、辻山

     根据一些测试数据、变化应在0.9A 到1.3A 之间。