This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:关于电力线电容器

Guru**** 2523220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420482/tpa3112d1-regarding-power-line-capacitor

大家好、支持团队所有人。

数据表第16 8.2页典型应用在应用电路中、100uF 电容器连接到 PVCC 端子。 (红色框架)

(1)该电容器是否是陶瓷电容器? 还是极化电解电容器?

(2)该电容器去耦(工作电压稳定)的用途是什么?

(据我所知、0.1uF 和1000pF 并联用作旁路电容器。)

(3)数据表第21页9电源建议陈述以下内容、且每个 PVCC 端子都需要220uF 或以上的铝电解电容器来消除低频噪声。 (总计220uFx2=440uF)

另一方面、在应用电路中、每个端子上都放置了一个100uF 电容器。 (总计100uFx2=200uF)

每个端子正常运行需要多大的电容值? (确切值是多少?)

另外、是否可以使用陶瓷电容器?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    如包含的数据表部分和原理图中所述、较大的电容器是铝电解电容器。 它们充当去耦电容器、用于保持器件的 PVDD 稳定、即使在较大的电流条件下也是如此。 220uF 电容专门用于低频应用、因为这些条件可能要求更高、并可能需要用到所提到的更大电容。 我不建议使用具有此值的陶瓷电容器、因为它们可能会很昂贵、而且较大的陶瓷电容器可能会变得易碎。 对于大多数应用、建议使用100uH、因此可用于 EVM。

    此致、

    Ramsey