This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:请帮助查看与 TS3A227ERVAR 配合使用的 TLV320AIC316原理图。

Guru**** 2526240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420003/tlv320aic3106-please-help-to-review-schematic-of-tlv320aic316-working-with-ts3a227ervar

器件型号:TLV320AIC3106

工具与软件:

您好、先生

请帮助查看与 TS3A227ERVAR 配合使用的 TLV320AIC316的原理图。

使用  TS3A227ERVAR 的目的是希望使用 4种不同 的按键功能、以及4极标准/OMTP 耳机区分 TS3A227ERVAR 支持的 TS3A227ERVAR。

e2e.ti.com/.../940_2D00_00039_5B00_AUDIO_5D00_.pdf

不确定性一是我们将 TS3A227ERVAR 的 MIC_PRESENT 连接 到 TLV320AIC316的 GPIO1

根据下面的讨论、Jeff 建议  我们可以将 MIC_PRESENT 作为中断连接到主机控制器。

这是一个选项、但我想知道我是否能够将其连接到  TLV320AIC316的 GPIO1?

TLV320AIC3106:将 TLV320AIC3106中的 MICDET 连接到 TS3A227ERVAR -音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

请告诉我有关原理图的任何问题以及 我的问题

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO1引脚可用作寄存器98的"通用输入"设置、但这仅允许主机控制器通过 I2C 读取该输入。 因此、如果您有更多的引脚作为中断、您也可以将 MIC_PRESENT 信号连接到主机控制器、因为如果您想通过编解码器检测 MIC_PRESENT 信号、则必须从编解码器读取具有 I2C 的 GPIO1的逻辑电平。 编解码器不支持用作中断的外部信号。

    原理图看起来不错(我重点介绍 TLV320AIC3106连接)。 我注意到的一点是、除 MCLK 之外的所有 I2S 线路上都有27 Ω 的电阻器、我只想确保这是有意为之。  

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评分

    1.是的、我知道 GPIO1引脚可以用作"通用输入"、并且可以通过 I2C 读取。 因此、此连接(MIC_Present --> GPIO1)没有问题、对吗?

    我还可以将 MIC_PRESENT 直接连接到主机控制器、这没问题。

    2.我不明白为什么你提到"编解码器不支持作为中断的外部信号。" 它与这个连接有什么关系?

    27欧姆 是阻尼电阻、我们可以更改为0欧姆。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    是的、您可以将 MIC_PRESENT 连接到 GPIO1。 我曾尝试说此 GPIO 输入仍需要由外部控制器读取、因此如果您直接将 MIC_PRESENT 发送到外部控制器、则可以更直接(更快速)地获取信号。 信号不会触发编解码器中的任何更改-这就是我所说的、它不会用作中断。 不会设置任何标志或其他寄存器、仅通过 I2C 创建新的可监控信号。 阻尼电阻器可能需要、也可能不需要、具体取决于您的电路板布局。因此、如果您的时钟出现问题、可根据需要调整阻抗。  

    此致!
    MIR