This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC31XXSW-Linux:我想将 Linux 驱动程序添加到我的 Yocto 映像(版本 mickledore)中、但我无法找到合适版本的 meta-ti!

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1417803/tlv320aic31xxsw-linux-i-want-to-add-the-linux-driver-to-my-yocto-image-version-mickledore-but-i-can-t-find-the-meta-ti-with-the-suitable-version

器件型号:TLV320AIC31XXSW-Linux
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100

工具与软件:

我正在尝试 向我的 Yocto 映像添加音频编解码器模块(TLV320DAC3100)支持、首先是添加`m预计到 ti`层、但找不到 μ` mickledore `版本。  
我怎么能有一个`meta-ti`可以与我的模型匹配的版本  mickledore  

此外、我对添加 Linux 驱动程序以能够检测音频 DAC/编解码器并与之交互的步骤很好奇。 是否对此有任何指导或支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于 Yocto 存储库、mickledore 内核版本不支持 meta-ti 层。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    感谢您的答复。 `m、``m版本使用 eta-ti 是否仍然存在、这也许是一个要应用的补丁或任何其他解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下这个问题、在本周之前与您联系。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    今天是一个假期,所以 Lakshmi 将看看这个开始明天,并应该继续本周。

    为了便于预订、请不要回复此邮件、除非我们未及时与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    它看起来有一个提交版本应该是兼容的 mickledore 版本在这个链接:

    https://git.yoctoproject.org/meta-ti/commit/?id=e18e18005d6459a8ad3675830cf1141af7790221

    基本上、看起来是对 mickledore 的.conf 文件进行了更改。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan