This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:J1外置麦克风无信号

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421052/tlv320aic3254evm-k-no-signal-from-j1-external-microphone

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

工具与软件:

您好!

我们已经购买了 TLV320AIC3254EVM-K、安装了 AIC3254控制软件、并在耳机插入 J9后成功完成了播放配置测试。 板载麦克风和外部麦克风均通过相应的跳线设置插入 J5后、录制配置"独立板载麦克风"测试成功。 然而、当将外部麦克风插入 J1时、"高性能立体声录制"和"低功耗立体声录制"配置测试均不起作用。 外部麦克风为单端单声道、带 TRS 插孔。 问题可能是什么?

此致、
IVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我上一个问题中的困惑、我们深表歉意。 我忽略了 J1插孔没有麦克风偏置。