This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:PCM4202DBR

Guru**** 2924080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414453/pcm4202-pcm4202dbr

器件型号:PCM4202

工具与软件:

您好!

关于器件型号 PCM4202DBR、请参阅数据表中的图16、需要关于 LRCK 和 BCK 时钟置位时序的澄清。

LRCK 变化位置和 BCK 变化位置有一些偏斜(/偏移)、在下图中以红色箭头标记、以供参考。  

1.是否需要移动位置?

2.如果是、此换档的时间要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    我会检查这一点、并 对该主题进行更新。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lakshmi Narasimhan、

    您能否 告知我们是否 有关于询问的任何更新?

    不是很重要

    Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    很抱歉响应出现延迟。 BCLK-FSYNC 中不需要这种偏斜。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lakshmi Narasimhan、

    我们正在寻找的偏斜是 bck 和 LRCK 之间、附加了快照、并在先前的查询中带有标记。

    您的响应是否意味着不需要 BCK 和 LRCK 之间的偏差? 请确认

    (正如您的响应中提到的 FSYNC 在数据表中找不到)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    对于拼写错误、抱歉、是指 BCLK 和 LRCK

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan