请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5102A 工具与软件:
大家好!
当我使用三线制 I2S 源(16K 样本、32位)作为输入时、DAC 会产生音频(32位正弦波)、但观察波形、正弦波上几乎没有齿角:

I2S 输出和频率看起来正确、是什么原因会导致此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
当我使用三线制 I2S 源(16K 样本、32位)作为输入时、DAC 会产生音频(32位正弦波)、但观察波形、正弦波上几乎没有齿角:

I2S 输出和频率看起来正确、是什么原因会导致此问题?
尊敬的 WeiWei:
我假设 BCK 是1.024MHz 和 FLT、FMT 和 DEMP 为低电平、并且 DAC 的输出端还有一个外部 LP 滤波器(LPF、例如470欧姆+2.2nF 至 GND)
如果是、那么您能否向我们发送以下测试的结果?
1) 1)使用不同的输入频率、例如5kHz (因此采样频率 为16KHz 的谐波折返)不会相互重叠。 也显示了时域 FFT
2) 2)对发送的原始波形执行 FFT。
此致、
Arash