This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201EVM:原理图有疑问

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4201EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420502/pcm4201evm-a-doubt-about-schematic

器件型号:PCM4201EVM

工具与软件:

您好!

我需要有关  PCM4201EVM 原理图的支持。

我的怀疑与 U4 (SN74ALVC245PW)以及如何管理 SDOUT 输出信号(因为它是一个输出并连接到 B5)有关... 但在从模式(S/M=1)中、方向从 A 到 B。这是个错误吗? 两个配置主/从的工作原理是什么?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    U4是一款 tri 状态缓冲器、用于在低功耗条件下控制引脚的输出驱动。 SDOUT 会从 IC 定向到音频串行端口 J3、用户可以在其中监控数字输出。  

    主模式和从模式不影响 DOUT、只有  BCLK 和 FSYNC 的主模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、但主器件/从器件对 U4双向方向的影响。 在从模式 (S/M=1)中、方向从 A 到 B、因此 A 为输入、B 为输出... SDOUT 连接到作为输出的 B5。 从 J3监控 SDOUT 似乎会发生冲突。 我不知道是否清楚我说的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    我理解您的观点、根据原理图、不清楚如何在从模式下让 SDOUT 从 B5流向 A5。 但是、我已在从模式和主模式下使用了 PCM420x EVM、因此在接头 J3上接收 SDOUT 时没有问题。