This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212-Q1:器件规格中的封装说明不一致、哪一项是正确的?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212-Q1, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1419194/tac5212-q1-the-package-description-in-the-device-specification-is-inconsistent-which-one-is-correct

器件型号:TAC5212-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAC5212

工具与软件:

您好!

我从 TI 的官方网站下载了 TAC5212-Q1规范、但规范中对该器件的封装说明令人困惑。 文档的第5页显示这是一个28引脚 QFN 器件、但是文档的第171页提供了一个32引脚 QFN 封装、哪一个正确?

规范地址:

具有118dB 动态范围 ADC 和119dB 动态范围 DAC 的 TAC5212-Q1高性能立体声音频编解码器产品说明书(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAC5212-Q1采用4x4mm 28引脚 QFN 封装。 请参阅以下内容:

    e2e.ti.com/.../RGE0024R_5F00_4225246A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAC5212和 TAC5212-Q1之间有何区别? 我在数据表中找不到它们的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于所有 TI 器件、如果器件型号的后缀为"-Q1"、则该器件符合汽车标准、具有更高的额定温度、并可能集成专为汽车行业定制的其他功能(即可湿性侧面封装、低 EMI 规定等)。