This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:无法使用编解码器控制软件测试 TLV320AIC3120-EVM

Guru**** 2383410 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420887/tlv320aic3120evm-u-unable-to-test-the-tlv320aic3120-evm-using-codec-control-software

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

工具与软件:

您好!

我目前使用 TLV320AIC3120-EVM、 我需要将其与微控制器连接、即 Infineon PSOC6微控制器。 在通过微控制器校准寄存器之前、我需要获取音频编解码器校准涉及的寄存器的日志。 我当时正在尝试测试 EVM。 我已经在 Windows 10系统中安装了编解码器控制软件、它正在检测 EVM。 现在、我需要测试不同的应用、包括录制、回放、回送等 我一直按照 TLV320AIC3120数据表示例代码通过 ADC 录制音频、我通过 ADC 配置了音频编解码器的初始化脚本。 之后、我尝试通过 J2中连接的麦克风来测试 ADC。 我希望数据能够路由到 I2S 线路、因为我已将此模式选择为 I2S。 我尝试通过示波器观察 DOUT 引脚来验证数字化。 每当我尝试通过麦克风讲话时、我都希望示波器中有数字数据。 但是、即使 I2S 线显示数据是连续的、也没有发生这种情况。 我的测试方法是否正确? 如果没有、应如何测试 ADC、DAC 以及环回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarathi:

    您的方法听起来不错。 您能否说明 DOUT 是否始终为低电平、或者您是否看到数据在切换?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用在插入编解码器时获得的 init 脚本配置编解码器。 init 脚本会校准 DAC 和 ADC。 还配置了 I2S 模式。 我将观察元件连接到示波器的 DOUT 引脚。 我们使用的麦克风有什么规格吗? 是因为麦克风的问题、我们每次说话时电压电平都没有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarathi:

    我觉得很难通过示波器来验证录音是否正常工作。 这证明 ADC 已上电、时钟正在工作、但数据传入速度如此之快、以至于数据看起来几乎像切换模糊。  

    我建议使用 Audacity 等程序来通过 USB 观察音频数据。 这将为您提供更清晰的音频数据画面。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议。 我们尝试使用 Audacity 软件进行测试。 我们将耳机连接在耳机插孔中、并通过板内的麦克风进行扩音。 我们能够倾听我们所说的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarathi:

    很棒。 您对编解码器还有任何其他问题吗?

    此致、
    Jeff McPherson