This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:增量模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1406946/tac5212-incremental-mode

器件型号:TAC5212

工具与软件:

我很想通过 TAC5212获取高分辨率直流测量值、数据表中简要提到了用于此目的的"增量模式"。  您能否提供有关此模式以及如何最好地使用 TAC5xxx 器件进行一般直流测量的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    有关此特性的更多文档仍在编制中、请稍候、因为我正在联系我们的验证和设计团队以获取更多信息来帮助您。 我将在下周更新该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    IADC 具有多种模式和配置、ADC_CH_CFG (第0页寄存器81)在此处提供了详细信息。 此功能可与单端输入一起使用。

    在一次性模式下、它在触发时进行一次测量并保存该值;我们还拥有顺序模式、在该模式下、它连续采样。您必须执行寄存器写入来保存数据(P1_R85)以进行手动读回

    下面的脚本适用于单端直流耦合配置。 Default nSkip、nReset 和 OST。 单通道模式。

    w a0 00 00
    w a0 01 01 
    w a0 02 09
    w a0 50 48 # Single Ended DC Coupled 
    w a0 55 48 # Single Ended DC Coupled
    w a0 51 80 #Enable IADC in single channel one shot mode 
    w a0 4C 26 # Config for IADC parameters can try different values 
    w a0 76 80 # enabling first channel of ADC 
    w a0 1F 01 # Disabling DOUT for channel 2
    w a0 00 01 # page change 
    w a0 55 08 # Enable IADC diag reg 
    w a0 00 00 #Page Change 
    w a0 78 80 # ADC power up 
    
    w a0 51 90 # Start IADC one shot Conversion
    r a0 51 01 # Reg read to get conversion status
    w a0 00 01 
    r a0 62 03 # Read IADC 24 bit output 

    在从寄存器中获得24位输出后、回读采用该数字的二进制补码将其转换为十进制、并在下面的公式中代入 vin1p、这样应该可以得到测量的直流电压。

    ((vin1p-vin1m)/vfs)* 0.925*2^22、其中 vfs=2.828、vin1m=0、因为单端和5k 阻抗模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  如果不需要一次性模式、而是以 BCLK 设置的速率连续转换直流耦合输入等。那么是否完全需要增量模式、或者是否设置直流耦合和禁用低通滤波、这都是所需的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不关注。 您不想使用 IADC 测量 INx 的直流电压?

    您只想 在直流耦合配置下发送交流信号、不想在低频下丢失输入值? 如果是、是的、这应该不是问题。 只需确保如果输入端存在负电压、则 INx 引脚共模电压会正确偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、只是想了解一下使用增量模式而不是"正常"模式进行直流测量的好处。  增量模式的电压调节是否不同?  下面是一些数据、将12kHz 采样率下的 TAC5212 ADC 输出与测试设备提供的类似测量结果进行了比较。  当寄存器0x50/0x55 = 0x48时、ADC 满量程为1.414V、我通过按2.828/2^24而不是0.925* 2.828/2^22进行缩放、与测试设备获得很好的一致性:

    如果0x50/0x55 = 0x4A、ADC 满量程为2.828V、按2.828/2^23进行缩放:

    看起来可以从这些测量中准确读取输入电压电平、那么增量模式会为图片增加什么功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉、我很快就会更新线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    您能否分享用于测量替代 IADC 的输入信号的方法或脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    我使用的是 CircuitPython 中编写的脚本、您可以在 https://github.com/timchinowsky/tac5上找到该脚本。  configure中的方法tac5.py是进行 I2C 编程的位置。  关键部分如下:

    self.write_reg(0x01, 1, address=a) # Reset all registers to defaults
    time.sleep(0.1)
    self.write_reg(0x02, 9, address=a) # No sleep, DREG and VREF enabled
    if self.width == 32:
        self.write_reg(0x1A, 0x30, address=a) # TDM, 32 bit
    elif self.width ==24:
        self.write_reg(0x1A, 0x20, address=a) # TDM, 24 bit
    elif self.width == 20:
        self.write_reg(0x1A, 0x10, address=a) # TDM, 20 bit
    else:
        self.write_reg(0x1A, 0x00, address=a) # TDM, 16 bit
    self.write_reg(0x78, 0xEE, address=a) # Power up all enabled ADC and DAC channels
    # self.write_reg(0x72, 0x0A, address=a) # disable ADC HPF
    self.write_reg(0x72, 0x8A, address=a) # disable ADC HPF, ultra-low latency decimation filter
    self.write_reg(0x73, 0x0A, address=a) # disable DAC HPF
    self.write_reg(0x1B, 0x40, address=a) # transmit hi-Z for unused cycles

    self.write_reg(0x50, 0x4A, address=a)
    self.write_reg(0x55, 0x4A, address=a)


    self.write_reg(0x55, 0x4A, address=a)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    谢谢! 您将器件配置为"正常"但记录了电压数字输出、并映射到了 Excel 图表? 未使用 IADC 或诊断寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。  因此、当数据表显示"TAC5212支持 ADC 的增量模式、其中模拟输入通道可用于直流测量"、但"正常"模式也可用于直流测量时、我想知道增量模式有哪些独特的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:  

    感谢您的讲解、我已将此主题转发给我们的设计工程师、以获取他的反馈。