This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6102A2:正在寻找高阻抗耳机驱动器和 MIC 芯片

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421337/tpa6102a2-looking-for-high-impedance-headpone-driver-and-mic-chip

器件型号:TPA6102A2

工具与软件:

您好!
我们正在寻找高负载阻抗耳机驱动器。 您能否提供一款应该在5V 电压下运行的好 IC?

请查找耳机规格。  
  1. 单声道模式:160 Ω
  2. 立体声模式:320欧姆
  3. 芯片工作电压应该为5V。

 

我们已经考虑了 MIC MAX4063。 请推荐 TI 的替代器件、以便我们可以评估此器件。

同一耳机也有麦克风。 请找到"麦克风"部分的规格

  1. 阻抗:5欧姆或150欧姆动态麦克风
  2. 灵敏度:相当于 M-87、M-101
  3. 芯片工作电压范围应该为5V。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我觉得我们不具备5V 耳机放大器驱动能力。 我快速检查了这些器件、它们都仅在1.8V 电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 TPA6102驱动耳机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不需要5V 电源电压。 最大值为3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表更改了双电源+/-5V 至+/-15V (针对10V 至30V 单电源)的芯片电源电压。

    TPA6120A2高保真耳机放大器数据表(修订版 B)(TI.com)

    请参阅屏幕短接以了解您的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以  选择 TPA6120A2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 IC 具有驱动160欧姆阻抗耳机的能力  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 数据表仅指定了8 Ω 的最小负载阻抗。 但它应该能够驱动 160欧姆。