This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:Yocto 项目需要驱动程序

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L, PCM1748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421409/tas5733l-driver-required-for-yocto-project

器件型号:TAS5733L
主题中讨论的其他器件: PCM1748

工具与软件:

您好!

我正在使用以下芯片、需要控制侧的驱动器。

  • PCM1748KEG4 SPI 侧驱动器(控制所有寄存器)
  • TAS5733LDCAR I2C 侧驱动器(对所有寄存器的控制)

谢谢

此致

Faheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    遗憾的是、我们没有适用于 TAS5733L 或 PCM1748的 Linux 驱动程序。 您可以使用 EVM 和 GUI 生成配置文件、以便在创建驱动程序时提供帮助、如 这篇 E2E 文章中所述。 有关编解码器驱动程序的列表、您可以参阅 此 E2E 常见问题解答

    此致、

    Ramsey